This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:我们是否有一个内部有电荷泵的模拟开关?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TS3A5223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/834844/ts3a5223-do-we-have-a-analog-switch-which-has-charge-pump-inside

器件型号:TS3A5223
主题中讨论的其他器件:TMUX1072

您好!

我的问题是:

我们是否有一个内部有电荷泵的模拟开关?

谢谢。

此致

Mason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    我们确实提供了内置电荷泵的开关。   TMUX1072  是一个很好的示例。

    您能否分享一些有关如何将开关与电荷泵配合使用、在什么配置中使用以及您需要多少电源电压的更多详细信息?

    然后、我可以推荐最适合您的应用的开关。

    谢谢、

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    我已经查看了 TMUX1072数据表、我没有在其中找到电荷泵、我需要电荷泵仅使用一个电源来切换音频信号。

    Vcc 应为3.3V、其他规格如 TS3A5223、2CH、SPDT 等

    谢谢。

    此致

    刘梅森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好梅森、

    您可以使用不带电荷泵的开关来切换音频信号。 此应用的输入电压是多少?

    TUMX1072支持超出电源电压的输入电压。 根据您的要求、您可以使用 电压为3.6V 的 TS3A5223、也可以使用 件选择工具来查找最佳选项。

    谢谢

    Saminah