This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5MP646EVM:您能否提供 TS5MP646EVM 的布局文件?

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5MP646EVM, TS5MP646

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/827497/ts5mp646evm-can-you-provide-the-layout-file-of-ts5mp646evm

器件型号:TS5MP646EVM
主题中讨论的其他器件: TS5MP646

你(们)好  

我们希望遵循 TS5MP646EVM 的设计、您能否提供布局文件? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、PYTsai、

    我很高兴您能查看适合您系统的 TS5MP646。  

    以下是 TS5MP646EVM 用户指南的链接: 本用户指南包含每层光绘文件的图像。 您可以将其用于布局信息的参考吗? 由于此 EVM 只是信号的分线、因此没有太多复杂的路由。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dakotah  

    是否可以获取布局文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是使用 HDI PCB 吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您使用的 HDI PCB 的定义是什么? 只是基于盲孔或埋孔的使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    一段时间没有听到过您的声音。 我将关闭该线程。 您可以响应重新打开它或启动新线程。

    度过美好的一周!