This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:eMMC 和 USD 多路复用器

Guru**** 1855120 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5018
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/834575/ts3a5018-emmc-and-usd-mux

器件型号:TS3A5018

该器件是否能够在 eMMC 和 USD 之间可靠地进行多路复用? 如果不是、那么该应用的推荐器件是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我在开关 e2e 搜索工具中输入了 eMMC、发现此帖子可能会有所帮助。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    Adam 的帖子很有用、但我不确定这是否回答了我的问题。  TS3A5018是否可以特别用作 MCU 和 eMMC 之间的多路复用器、或者在同一系统中用作 uSD?

    这是一个包含时钟和数据速率的表、但可能需要其他信息。

    https://en.wikipedia.org/wiki/MultiMediaCard#Table

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以访问 JEDEC 规范? 我认为 JESD84-B51就是其中之一。 它们应规范总线和器件的最大电容。

    https://www.jedec.org/document_search?search_api_views_fulltext=jesd84-b51

    https://www.sdcard.org/downloads/pls/index.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    TS3A5018支持300MHz 的带宽和 1.8V 至3.6V 的电源电压。

     根据您在表中共享的时钟和数据速率、TS3A5018可用于在 MCU 和 USD 之间进行多路复用 -我还会查看信号电压规格。

    请注意、我们尚未专门使用 eMMC 或 USD 对此器件进行任何合规性测试。

    谢谢、

    Saminah