This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT16245-Q1:故障及其各自的故障模式

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/831187/sn74cbt16245-q1-failures-and-their-respective-failure-mode

器件型号:SN74CBT16245-Q1

你(们)好

我想知道 、如果 sn74cbt16245-Q1发生故障、那么发生故障的原因是什么? 那么、可能发生的故障是什么? (主要是定性的、但如果有有关可靠性的定量信息、我也会感兴趣。)

但最重要的是、发生相应故障时、数据会从 A 流向 B、还是会切断连接? 那么、什么是故障模式?

感谢您提供的任何信息。

此致、

阿尔诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arno、

    您能否解释 一下您如何在系统中使用 SN74CBT16245-Q1器件? 根据用例、我们可以共享 SN74CBT16245-Q1开关的故障模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    我将随附一个简单的应用方案。

    我们希望通过此处的查询完成两件事:

    • 知道发生故障会将 PWM 信号叠加到伺服系统或导致另一个不良状态。 (如果是、我们会寻找不同的组件或解决方案。)
    • 如果它们没有叠加:当您具有可靠性值时、我们可以看到是否需要冗余来满足我们的可靠性目标(并构建故障树)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arno、

    有关器件故障模式的详细信息是我们无法在公开论坛上共享的机密信息。

    如果您对 该器件的质量/制造相关文档感兴趣、请访问  此处的客户支持中心、该中心具有链接/电话号码。 如果您仍然需要帮助, 该页面底部有一个链接,允许他们联系 CSC https://ticsc.service-now.com/csm

    谢谢、

    Saimnah