This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T3257:最高结温

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3T3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/834995/sn74cb3t3257-max-junction-temp

器件型号:SN74CB3T3257

团队、  

您能告诉我 PN SN74CB3T3257的最高结温吗?

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    请参阅此常见问题解答文章、了解如何计算信号开关的最高结温。

    我计算出 DGV 封装在建议工作条件下的最大自发热为123°C、PW 封装为120°C。

    谢谢、

    Saminah