This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:TINA/多路复用器/

Guru**** 2384160 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4051B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/834880/cd4051b-tina-multiplexer

器件型号:CD4051B

我正在构建多个传动器-单传感器电路、在该电路中、我使用多路复用器选择要感应的传动器。 流经多路复用器和 sesnig 电路的电流较低(mA)。 我计划将 CD4501BE 与 ADC - ADSI 256和 Tensy 3.6一起用作多路复用器。 我还将在未来几天升级到 teensy 4.0。 我的问题是、CD4501是否适合与 Tensy 3.6/4.0配合使用、以及在构建和升级该器件时、我还需要考虑哪些其他因素或组件、如放大器或缓冲器或采样/保持电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jatin、您好、

     您可以根据自己的要求使用 CD4051B。 如果您可以提供使用案例图、我们可以为您提供更多详细信息和其他建议的开关。

    谢谢你

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我已经订购了 CD4501BE。 感谢您的确认。