This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HTC4051

Guru**** 2949270 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA656, LMH6559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/830858/cd74htc4051

主题中讨论的其他器件:OPA656、 LMH6559

大家好、我将 74HCT4051选作 多路复用模拟开关、我遵循了您推荐的电路结构、但输出电压仍然不理想。希望您能给我一些建议来解决这个问题、非常感谢。

电路结构图和直流仿真结果如下所示:

图1 1MΩ 接地。

                      R5的输入电阻值

                图2图1的直流仿真结果

图3直接接地。

 图4图3的直流仿真结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在原理图中、您能否突出显示您在何处使用 TI 开关? 您似乎正在使用一个理想的开关、在这个开关上没有压降。 如果您的 AM1电压为"5V"、则理想开关的 VM1电压将相同。

    输出电压的下降很可能会受到运算放大器(OPA656)的影响-我已将其传递给运算放大器团队以获取其输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么不是理想的? 您正在更改增益。 即使 LMH6559接地、也会产生偏移。