This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A4514:正在寻找类似的器件、例如 ADG1401

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TS12A4514

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/831686/ts12a4514-looking-for-similar-device-such-as-adg1401

器件型号:TS12A4514

大家好、

我需要控制1:1 SPST 模拟开关、 以通过 TTL (3.3V)数字输入驱动12V 30mA (连续电流) LED (如 ADG1401)。

在 TS12A4514数据表 中、我不清楚持续电流(这意味着-+20mA)、您能不能建议 TS12A4514的持续电流是多少、在我的应用中、我至少需要30mA。

请告知是否有适合我的应用的其他器件。

谢谢、此致、

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

      TS12A4514的持续电流为±20mA–根据信号方向、开关支持20mA。

    对于驱动12V、30mA 连续电流的开关、您可以使用以下推荐开关:

     

    • TS12A12511:2:1 SPDT–50mA 持续电流
    • TMUX6121:1:1 SPST、2通道–30mA 持续电流

    此致

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    BR

    Shai