This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4051B:使用 cd4051芯片时出现问题

Guru**** 2514235 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1259

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/833699/cd4051b-problem-on-using-cd4051-chip

器件型号:CD4051B
主题中讨论的其他器件:ADS1259OP07

您好、TI


最近、我们使用 ADS1259和 cd4051多路复用器进行 ADC 数据采样、并在开发过程中发现了一个非常奇怪的问题。

 

ADS1259 在脉冲控制模式下工作、并在停止连续模式下读取数据操作。


我们的外部电路上有9个采样温度传感器和6个压力传感器。 压力传感器使用4-20mA 传感器进行采样。 原理图如下所示:

当我在 P1端口上插入4-20mA 传感器(压力传感器)并且 P2和 P3端口断开时、可以测量 P1的正确电压值、但 P2的电压值与实际电压值有很大差异。 P3的电压值与实际值相似。 理论上​​、P2和 P3的值应大致相同。
我怀疑 cd4051会引入相关噪声和串扰。 我的测试流程是这样的。 首先、打开 P1通道、ADS1259开始采样、然后立即切换到 P2通道、然后等待500ms、ADS1259继续采样、但 P2通道的值不正确、继续切换到 P3通道、等待500ms、ADS1259继续采样、P3通道采样的值正确。


我尝试了其他通道、例如使用 p4、p5、p6、 P4、传感器 P5和 P6打开、P5数据错误、P6数据正确。


cd4051是否有任何问题?


期待您的回复!
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    • 端口1是否意味着 CD4051的通道输入/输出1?
    • CD4051没有已知问题。 您可以尝试卸下 CD4051并在不使用多路复用器的情况下进行测试、以查看系统的影响。
    • 但是,两个去耦电容器(一个用于 VDD,一个用于 VSS)很好,因为您 有多个 CD40F,所以每个器件都应该具有去耦电容器。

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不幸的是,我没有清楚地表达这一点。


    P1是到4-20mA 传感器的连接、即 O07放大器的差分输入、而不是 cd4051的通道1。
    我已经在图片中展示了它。


    我可以确认 ADS1259采样功能正确。

    但是、当 cd4051从 P1端口切换到 P2端口时、如果 P1插入了4-20mA 传感器且 P2端口断开(即未插入4-20ms 传感器)、则 P2端口的采样将会出现问题,实际电压值 (使用高精度万用表 测量 值为-0.004)与 采样值(+0.0003)有很大差异。  然后、我切换到 P3端口从 P2打开(也没有4-20mA 传感器)、P3值正确。  这种现象非常奇怪。

    为什么 会发生这种情况?
    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对每个器件都有去耦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ming、

    是否可以使用新 的 cd4051替换它,并检查是否获得相同的输出?

    如果您仍然看到相同的问题、 请先移除 ADS1259、然后再移除多路复用器、尝试运行测试。

    谢谢、

    Saminah