This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1204:UART 能否使用此器件?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1204, TMUX1209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/834150/tmux1204-can-uart-use-this-device

器件型号:TMUX1204
主题中讨论的其他器件: TMUX1209

大家好、

请帮助检查 UART 是否可以使用此器件? 我需要1:4多路复用器或集线器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、您好!

    如果您的 UART 信号电压和带宽处于建议的工作条件内、 则 TMUX1204 可以工作。 大多数开关都可以支持 UART 信号、因为它们的速度很低。

    您是否计划使用1个具有4个输出的发送器? 我们还提供 TMUX1209 、它是一款双通道4:1多路复用器、带宽为125MHz。

    为了供您参考  、您还可以使用我们的 TI.com 开关选择工具来筛选和选择您要查找的多路复用器。

    谢谢、

    Saminah