This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TS5A3357-Q1:用作模拟视频开关

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3357-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/831607/webench-tools-ts5a3357-q1-use-as-analog-video-switch

器件型号:TS5A3357-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!
我正在寻找适用于100°C 以上环境的3:1模拟视频开关。
我可以使用 TS5A3357-Q1、还是有其他建议?
感谢你的帮助。
Farzad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzad、

    是的、您可以使用 TS5A3357-Q1开关。 它的额定温度高达125C。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saminah、

    是的、我很清楚、开关适用于该温度。

    我不确定此开关是否适用于模拟视频信号(PAL/NTSC)。

    您确认芯片可用于 模拟视频信号吗?

    此致、

    Farzad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzad、

    PAL/NTSC 信号需要具有直流失调电压、因此信号不会变为负值。  

    TS5A3357-Q1开关被设计成只传递正信号(包括 PAL/NTSC)。 请参阅 TS5A3357-Q1数据表中的以下规格中的详细信息。