This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 断电后、断开从器件与 I2C 总线的连接

Guru**** 1815690 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25200, SN74LVC2G66, TMUX1511, TS5A23166, TMUX136
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/828571/disconnect-slave-device-from-i2c-bus-after-power-down

主题中讨论的其他器件:TPS25200SN74LVC2G66TMUX1511TS5A23166TMUX136

您好!

我想通过 PMIC 的次级 LDO 输出为从器件供电。 主机连接到 PMIC 的主输出端。 该从器件由 i2c 控制、因此位于主机的主 i2c 总线上。 您能否建议部件断开从器件与主 i2c 总线的连接、以防止在 LDO 关闭时 i2c 线路反向供电和中断(从器件未通电、但其 i2c 线路仍保留在主总线上)。 为了避免电平转换、主输出和 LDO 输出上的电压电平是相同的。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mir、

    感谢您的支持!

    请查看 TPS25200并检查其是否满足您的要求。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh -此部件看起来像电源开关。 我需要断开器件与 i2c 总线的连接、即 、我想在 LDO 断电后断开 SCL/SDA 线。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mir、

    明白。 我将这篇文章转用于模拟开关产品、以便为您提供合适的解决方案。

    http://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/products.html

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 任何支持所需电压的双通道 SPST 开关;例如 SN74LVC2G66。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mir、

    此外-断电保护功能将帮助确保系统不会像您提到的那样反向供电。 以下是有关 http://www.ti.com/lit/an/scda015b/scda015b.pdf 主题的技术手册的链接

    以下是 在至少有2个通道的1:1 SPST 器件上排序的 TI 选择表。 您对 TMUX1511有何看法? 该器件具有4个通道、但针对低电容进行了优化、在断电状态下具有低泄漏电流。 如果不需要、您可以将未连接的引脚连接到 GND。

    同样、您可以使用 TS5A23166等器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的宝贵信息!  SN74LVC2G66 (之前推荐)与 TMUX136或 TS5A23166有何不同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、阿古斯塔、

     SN74LVC2G66器件没有断电保护。 而其他器件确实如此。

    它的架构是、开关是否也将由 PMIC 输出供电并关闭、或者它是否将由主系统电源供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dakotah、只是想澄清一下您的说法的后半部分-如果开关也由相同的可控 PMIC 输出供电、 SN74xx 器件的行为将与 TSAxx 器件类似。 相似封装的价格差异几乎为2倍、因此我有兴趣了解具有相同功能的最佳器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果开关本身始终通电、则无需断电保护。 如果 I²C Ω 上拉电阻器和开关使用相同的电源(与您的情况相同)、或者如果开关首先上电、则您是安全的。