This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A3359:电源定位模式下的隔离

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/829681/ts5a3359-isolation-in-power-dowm-mode

器件型号:TS5A3359

尊敬的 TI 专家:

我想知道 TS5A3359的数据表。

一方面、TS5A3359具有"断电模式下的隔离"功能。 对此进行了如下解释(第8.3章第22页):

'当 VCC 引脚未通电时,VCC = 0,信号路径 NO 和 COM 为高阻抗。 这是
在 COM 下的电气特性表中指定、当 VCC = 0时无关断泄漏电流。
由于器件未通电时具有高阻抗、因此您可以将其他信号连接到信号链
而不受 TS5A3359的干扰。"

另一方面、多路复用器模拟引脚上允许的电压范围被限制为 VCC。 这与断电隔离功能相矛盾。

您能不能将这一信息告诉我?

此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    对 VCC 的限制旨在用于器件的正常运行条件(即 VCC = 1.65V 至5.5V)。 在这种情况下、当器件导通时、通过的信号不应超过 VCC+0.5。  

    当器件关断(VCC = 0V)时、断电保护将启动、开关通道将保持高阻抗模式、并从输入到输出阻止高达5.5V 的电压。 实际上、INO (PWROFF)和 ICOM (PWROFF)规格在这种情况下进行了测试。  

    有关断电保护功能的更多信息、请参阅以下 E2E 主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您提供信息。

    幸运的是、我拥有一个可用于测试的 TS5A3359 PCB。

    我观察到、尽管 NO1连接到3.3V、但 VCC 为0V、但 COM 引脚保持低电平、因此存在隔离。

    但是当 VCC 上升时、随着每个电源电压在打开时都在工作、我看到 COM 引脚在 VCC 达到 APP 时会立即执行 MAD 操作。 1.4伏。 当 VCC 通过 APP 时、此操作停止。 1.6V。

    在离开"断电隔离"状态时、您能给我更多有关 TS5A3359所需行为的信息吗?

    提前感谢、
    Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    下面是我的 TS5A3359测试的示波器图片、我根据 TS5A3359引脚在示波器快照中对信号进行了命名:

    缩放:

    NO2接地。
    IN1和 IN2具有上拉至 VCC 的电压。

    您可以看到、只要 VCC 为0V、COM 就会与 NOx 引脚隔离。
    但当 VCC 打开时、COM 引脚在 VCC 从0V 转换到5V 期间会出现不良行为。
    请看一下 NO1。 它由3.3V、5A 电源驱动、但您可以看到它的电压骤降、而 TS5A3359的 VCC 范围为1.4V 至1.6V。

    你有解释吗?
    对我来说、TS5A3359在离开断电状态时漏掉了隔离功能。 但我希望我错了、您可以告诉我如何避免 COM 引脚上的垃圾。

    我期待您的回答。

    此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    遗憾的是、断电保护仅在 TS5A3359上的 VCC=0V 时适用。 这就是为什么我们仅在该特定条件(VCC = 0V)下指定 IOFF 泄漏电流的原因。

    当 VCC 在达到正常工作区域之前开始上升时、器件将开始执行一些时髦的操作。 解释起来并不容易、但它基本上是注入到开关驱动器中的 I/O 泄漏电流导致开关略微导通(无论逻辑控制状态如何)。  

    我们改进 了 TMUX1574等新发布器  件的断电保护设计、以便在 VCC 从0V 加电时、如果逻辑控制配置正确(例如:/EN 保持高电平)、开关保持隔离状态。  

    谢谢、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的诚实回答。
    如果 TI 有足够的勇气在数据表中清楚地解决此类"特性"、那将是很棒的。

    这意味着该器件不可用于我们的应用。 很伤心,但是真的。

    我想知道是否有任何应用需要此类"不完全"断电隔离。 但这将是另一个讨论。

    此致、Niels

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Niels、

    上一代"断电保护"功能的唯一目标是在系统断电时将开关保持隔离。 它不是设计用于处理斜坡电源。  

    我们确实了解许多应用程序中存在此类需求、这就是我们在新版本中改进此功能的原因。  

    感谢您的真诚反馈!

    此致、
    David