This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3125:通过 I/O 引脚输出为开关芯片供电

Guru**** 1561515 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3125, TMUX1111, TMUX1511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/830765/sn74cbt3125-power-the-switch-chip-from-an-i-o-pin-output

器件型号:SN74CBT3125

我们能否将此 SN74CBT3125开关芯片的 VCC 引脚连接到430 MCU 的 I/O 引脚? 换句话说、我们是否可以使用430 MCU 的 I/O 引脚输出 为开关芯片供电? 我们要做的是使用430 MCU 来控制开关芯片的电源。  我们不确定: 1. 当其 VCC 电压大约为2.8-3.0V 时、开关芯片将从其 VCC 引脚汲取多少电流。  2. SN74CBT3125开关在2.8V VCC 下能否正常工作。  数据表显示 建议的电源电压为4V。  2.8V 与4V 相差很远。  假设430 MCU 由3V 电源供电、则430 MCU 的 I/O 引脚的输出电流是多少?  非常感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    遗憾 的是、SN74CBT3125至少需要4V 才能正常运行。  

    适用于4通道 SPST 配置、您可以考虑新器 件、例如 TMUX1111 (VDDMIN = 1.08V)或 TMUX1511 (VDDMIN = 1.5V)。

    430 MCU 的 I/O 引脚通常可提供高达6mA 的电流、这远高于这些开关的电流消耗。 使用 MCU 的 GPIO 为器件供电时不会出现任何问题。

    谢谢、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    非常感谢您的快速响应。 您的回答解决了我的问题。 还有一件事:当使用 MCU 的 I/O 引脚为开关芯片供电时,我们是否需要在 I/O 引脚与地之间连接一个1uF 电容器,以便使电源更稳定?

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    是的。 最好在电源上使用去耦电容器来稳定开关运行。  

    谢谢、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、David。 你很有帮助。

    此致

    John