This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB30:CAN 器件由 VBUS 供电、电压为5V。 ?

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/830508/ts3usb30-can-device-be-powered-from-vbus-at-5v

器件型号:TS3USB30

E2E、  

我想知道它是否可以在5V 时由 VBUS 供电。 Vcc 的数据表规格最高可达4.3V,因此我倾向于说不支持该规格。 最大额定值是否高达7V,但我认为这不适用于长时间运行,对吧?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、最高仅4.3v。 TS5USBC401可处理高达5.5V 的 Vcc。