This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1219:在2:1模式下、两个方向同时打开。 可行吗?

Guru**** 2503715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/830712/tmux1219-in-the-2-to-1-mode-both-directions-are-turned-on-at-the-same-time-is-it-feasible

器件型号:TMUX1219

你(们)好  

在2:1模式下、两个方向同时打开。 可行吗?

谢谢

埃尔萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    您是否在问该器件是否是双向多路复用器?

    S1和 D 将同时连接。

    您是否在问 S1和 S2是否都可以连接到 D 疼痛? 如果是、这不是器件的工作方式。