This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:IC0、IC1、ID0、ID1的引脚排列

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3L110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/828253/ts3l110-pinout-for-ic0-ic1-id0-id1

器件型号:TS3L110

您好!

你好。  

我们的客户希望确认 TS3L110的正确引脚排列。 如数据表第一页的"逻辑图"所示、引脚排列如下:  
引脚10 = IC1
引脚11 = IC0
引脚13 = ID1
引脚14 = ID0

但是、在"引脚配置和功能"上、它显示了我在下面复制的不同引脚。
引脚10 = IC0
引脚11 = IC1
引脚13 = ID0
引脚14 = ID1

您能否告知哪一个是正确的? 我们感谢您对此问题的答复。

谢谢、祝您愉快。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Cedrick、

    让我检查一下、我们很快就会回来。  

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    对这一请求采取温和的后续行动。  

    谢谢、祝您愉快。


    此致、  
    Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、

    我在选择 TS3L110作为以太网信号开关时发现了同样的问题。 希望对此有一个明确的答案。

    此致、

    Shan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、掸邦、

    我在实验室中测试了一些样片、可以确认引脚分配部分中的引脚分配不正确。  

    正确的引脚排列应如下所示:  

    引脚10 = IC1
    引脚11 = IC0
    引脚13 = ID1
    引脚14 = ID0

    我们将在数据表中更正此问题。 感谢您告知我们。