请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好!
我们正在寻找可编程 VIS I2C 的 AEQ100、5V 电源、N:1 (N>=10)模拟多路复用器。
最接近的似乎是 CD74HTC4067-Q1。
以防出现新情况。
非常感谢您的参与
kr
Vincenzo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们正在寻找可编程 VIS I2C 的 AEQ100、5V 电源、N:1 (N>=10)模拟多路复用器。
最接近的似乎是 CD74HTC4067-Q1。
以防出现新情况。
非常感谢您的参与
kr
Vincenzo
您好 Dakotah、
非常感谢您的快速回复。
我们基本上用完了 GPIO、并寻找 I2C 控制、因为只需要2个 GPIO、而不是4个 GPIO。
我还预料 到了 TCA6048A-Q1 (仅额定电压为3.6V、而需要电压为5V)、但系统必须采用 ISO26262编译器。
此时、我们使用 ADG728BRUZ、但我们必须测量两个额外的模拟信号、因此需要10个输入。
任何建议都是非常值得欢迎的
非常感谢您的参与
kr
Vincenzo