This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:6 in 12 out、3V 100Mhz PCIe 信号、请推荐合适的器件

Guru**** 2393315 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS3A27518E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/828228/tmux1574-6-in-12-out-3v-100mhz-pcie-signal-please-recommend-a-suitable-device

器件型号:TMUX1108
主题中讨论的其他器件:TMUX1574TS3A27518E

您好!

我的客户需要一个多路复用器、该多路复用器可以支持6个输入、12个输出(两个6通道)、信号为3V、100Mhz。 请推荐 高 性能成本 比器件。 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    您的客户是否需要在2个输出之间具有6个输入和1个输入的器件、例如多通道2:1器件?

    下面是一个2:1、4通道器件的示例。 一些客户会将其称为4输入、8输出器件。

    这样的器件将接受一个输入并在两个输出之间切换。  

    这是客户想要的吗? 或者、他们是否需要一个器件来接收1个输入并同时将其缓冲到两个不同的输出上?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dakotah

    是的。 就是这样。 但它们具有6通道的要求、并且需要更少的控制线路。 还具有100Mhz 数据速率要求。 请您根据此建议给出建议。 谢谢。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yue:

    我建议采用 QFN 封装的 TMUX1574 x2器件在高带宽、6通道和小尺寸之间实现最佳平衡。

    如果客户需要单个器件、则可以使用 TS3A27518E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 他们已开始评估 TS3A27518E