This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:TI 替代产品

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/828844/tmux1108-ti-alternative

器件型号:TMUX1108

您能否从 您的新 TMUX 系列中为 ADG658Y 提供替代产品建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shashankk、

    考虑到 ADG658器件是一款低泄漏多路复用器-我建议使用您在帖子中提到的 TMUX1108。

    此器件是5.5V 单电源或±2.75V 双电源多路复用器。 如果您需要更高的系统电源电压、请告诉我。