This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A4751:最大 COM/NO 上内部二极管的额定电流

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/829513/ts3a4751-max-current-rating-for-internal-diodes-on-com-no

器件型号:TS3A4751

您好!

在第4页的数据表中 、有以下脚注" COM 上的信号或不超过 VCC 或 GND 的信号被内部二极管钳位。 将二极管正向电流限制为最大额定电流。"

我的 COM/NO 上的电压确实高于 Vcc、并且希望 使用 RESTSTOR 来限制电流、但我找不到内部二极管的最大额定电流。

 

提前非常感谢、Jan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    此工艺技术中使用的内部 ESD 二极管的最大额定电流通常为50mA。 我们建议将最大电流保持在30mA 以下、以便有一个小的缓冲器。

    谢谢、
    David