This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A26542:最大电流

Guru**** 2514165 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A26542

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/828861/ts5a26542-max-current

器件型号:TS5A26542

该器件的最大开关电流为700mA、连续电流为450mA。 是否有任何其他最大电流相近或更高的双向器件。 器件可以为常开 ? 是否有具有此电流能力的器件采用不同的封装?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、

    您已经找到了我们的最高电流容量信号开关。 另一个器件是 TS5A6542、其最大额定电流与 TS5A26542相同。  

    为了传递更高的电流、您可以考虑使用 TI 负载开关之一、该开关旨在传递高电流。