This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助我选择多路复用器芯片

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4067B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/827788/please-help-me-select-a-multiplexers-chip

主题中讨论的其他器件:CD4067B

大家好、团队成员

         请帮我在多路复用器中选择特定的器件型号吗? 以下是要求。

        1.有10  个输入信号,包括数字信号、10V 模拟信号和5V、10kHz 信号。

        2.多路复用器的输出信号 连接到 MCU I/O

        我 希望 MCU 中使用的 I/O  尽可能少、并且成本尽可能低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhihong:

    我以前访问 过 TI 多路复用器和开关产品选择页面 、根据您的要求缩小结果范围。

    请向选择表提供此类未来请求的尝试-我们可以帮助缩小您可能发现的任何性能问题或器件差异的范围。

    通过对至少10个输入的器件进行滤波、并且需要支持高达10V 的信号、重点关注成本优化型、我将其缩小到了 CD4067B

    但是-您确定您的 MCU 可以处理10V 输入信号吗? 大多数 MCU 无法支持此类高电压、并且需要在 MCU 前面有一个增益级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dakotah

         首先、  您推荐的芯片 满足客户 的要求、 感谢您的努力。此外、10V 信号将连接到放大器 并 在传输到 MCU 之前进行压缩、但我 没有在 前一个博客中标记该模块。

    此致、

    黄志宏(黄志红)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Dakotah

         首先、  您推荐的芯片 满足客户 的要求、 感谢您的努力。此外、10V 信号将连接到放大器 并 在传输到 MCU 之前进行压缩、但我 没有在 前一个博客中标记该模块。

    此致、

    黄志宏(黄志红)