This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1108:将传播延迟和转换时序与 TMUX1108和 CD74HCT4051进行比较

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1108, CD74HCT4051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/827854/tmux1108-compare-with-tmux1108-and-cd74hct4051-for-prop-delay-and-transition-timing

器件型号:TMUX1108
主题中讨论的其他器件: CD74HCT4051

降级器、

我的客户正在寻找数据表中未列出的一些参数。

他们需要知道

-从通道切换速度/时间

-从输入到输出的切换速度/时间

有人可以提供帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对于 TMUX1108 -通道间的开关时间列为瞬态。 请参阅该器件的5V 规格参数图片

    开关的传播延迟通常非常小、因为器件等同于导线-因此传播延迟在很大程度上取决于系统中的负载电容、因为它是器件导通电阻和负载电容的组合。 有关多路复用器和开关器件的传播延迟的更多信息、请参阅链接的 E2E 帖子。

    对于 CD74HCT4051、时序参数也列在如下所示的数据表中:

    我建议客户在该系统中使用 TMUX1108、因为器件的导通电阻为2.5Ω Ω、而 CD74HCT4051的导通电阻为70Ω Ω、这将极大地改善类似负载电容的传播延迟影响。