This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBTLV3126:MDC/MDIO 多路复用器

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, TS3A4751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/827129/sn74cbtlv3126-mdc-mdio-multiplexer

器件型号:SN74CBTLV3126

尊敬的团队:

我是否知道这个适合在 MDC/MDIO 多路复用器上使用?

对于2.5V、MDC 的最大数据速率约为1MHz。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    未为此器件指定带宽、因此我很难评论。 尽管对于我们的总线 FET 开关系列(CBT-C、CB3T、CB3Q...等)、带宽通常在200MHz 范围内、因此它应该毫无问题地支持应用。  

    但是、如果您想确定、请选择数据表中明确指定的带宽参数的器   件(如果您正在寻找4通道、请选择 TMUX1511或 TS3A4751。 SPST 配置)。  

    此致、
    David