This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5018:散热焊盘连接

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/826689/ts3a5018-thermal-pad-connection

器件型号:TS3A5018

大家好、

散热焊盘有什么用途、因为该器件的功耗很小? 如果散热焊盘未连接到 PCB 板会怎么样? 功耗为100mW 对其有任何不良影响?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao、

    在这个特定器件中、焊盘不用作接地路径、因此、将其悬空或接地都是可以的。  

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    但是 我已经做了一个使焊盘悬空(不接触 PCB)的测试,这个芯片不能正常工作,

    我认为这与你所说的内容相冲突。

    此致、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    我仔细检查了内部数据、并确认散热焊盘未以电气方式连接到任何部件、不会影响器件的运行。  

    您能更详细地描述一下这个问题吗?

    谢谢、
    David