This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:TS3A5223应用

Guru**** 2508085 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/826974/ts3a5223-ts3a5223-application

器件型号:TS3A5223

您好!

我可以在 I2C 信号上使用 TS3A5223吗?

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    是的。 只要您将信号范围保持在0和 VCC 之间

    VCC 最大值为3.6V、因此您无法执行5V I2C 信号、但3.3V I2C 信号正常。  

    此致、
    David