This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642支持的最大分辨率

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642, TS3DV642EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/827019/ts3dv642-ts3dv642-maximum-supported-resolution

器件型号:TS3DV642

您好!

TS3DV642规范支持高达4K 60Hz 的 HDMI2.0。 在实际测量过程中、只能输出4K 30Hz 信号、不能输出4K 60Hz 信号。 此外、使用 TS3DV642EVM 测试无法实现4K 60Hz。

TS3DV642在实际应用中是否真正支持4K 60Hz? 如果是、我需要注意和修改哪些问题? 如果不是、请提供合理的解释以说服客户。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peggie

    TS3DV642支持 HDMI2.0 4K@60Hz 数据速率。  

    在没有 TS3DV642的情况下、您是否在输出端看到4K@60Hz? 如果是、您能否在 TS3DV642 EVM 的输入和输出端使用短电缆、并查看是否支持4K@60Hz?

    谢谢

    David