This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642:TS3DV642 HPD 问题

Guru**** 2529530 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/826382/ts3dv642-ts3dv642-hpd-question

器件型号:TS3DV642

你(们)好  

       我们的客户:提出的一个快速问题

软件何时可以判断(sel1或 sel2)切换到一个频道或 B 频道? TS3DV642 HPD 是否首先检测到(HPD_A 或 HPD_B)切换通道或 B 通道的电平变化?

     如果将 A 端口插入 DP 器件、则 HPD_A 端口检测到高电平插入、然后将 HPD_A 连接到 HPD、该信号传输到 DP IC 上的 HPD。
如果将 A 端口插入 DP 器件(没有 HPD 引脚)、则 HPD_A 端口不会检测到信号插入。 此时、HPD_A 和 HPD 未连接、数据将不会切换到 A 通道。

BR, 奕迅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊斯天

    除了使用 HPD、您还可以使用 AUX 作为检测机制。 当 AUX+线路直流电压为 L 电平时、这意味着连接了 DP 上行器件。 当 AUXline DC 电压为 H 电平时、这意味着一个受电 DP 上行器件被连接。

    谢谢

    David