This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G66:VCC=1.9V、3.8V、5.0V 和 TA=-10℃至40℃时的 ICC 值

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/866369/sn74lvc2g66-about-icc-value-at-vcc-1-9v-3-8v-5-0v-and-ta--10-to-40

器件型号:SN74LVC2G66

大家好、

 

℃℃、在 VCC=5.5V、TA=-40 μ A 至85 μ A 时 ICC 为10uA (℃值)、在 VCC=5.5V、TA=25 μ A 时 ICC 为1uA (最大值)。

℃、我们想知道 VCC=1.9V、3.8V、5.0V 和 TA=-10℃至40 Ω 时的 ICC 值。

如果您有“VCC vs ICC vs TA Graph”,您能告诉我们吗?

 

此致、

隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、隐藏、

    我们的团队正在研究此信息的可用性。

    您需要此信息的应用/系统是什么?

    谢谢、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯特-圣、

    感谢您的快速回复。

    我们的应用是移动设备、因此我们需要低功耗。

    非常感谢您的验证。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san、

    我们的团队正在努力为您获取此信息。 由于假日季、此测量将延迟。 我们将在2020年1月8日之前提供 ICC 测量值。

    我将暂时关闭此主题。 如果在此期间您有任何问题、请随时回复、该主题将重新打开。

    感谢您的耐心等待!

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kate San、

    感谢 您的支持。

    我期待您的回复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kate San、

    您对这一问题的当前情况有何看法?

    我期待您的回复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    hide-san、

    我对延误表示诚挚的歉意,感谢您的耐心。

    我刚刚收到了我们测试团队的测量数据、我正在为您解释/呈现表格和图表格式的结果。

    我将尽快提供这些信息,最迟将于1月13日结束。

    谢谢、此致、
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kate San、

    感谢您的回答。

    我期待您的回复。

    此致、

    隐藏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hide-San、您好!

    非常感谢您耐心地提供这些信息。

    请参阅表和结果图、了解在-10C、25C 和40C 下、VCC = 1.9V、3.8V、5V 时测得的最大 ICC。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kate San、

    感谢您提供详细信息。

    我非常感谢你的合作。

    此致、

    隐藏