This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:请共享 PSpice 模型或 HSpice 的未加密模型

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/866703/sn74lvc1g3157-please-share-the-pspice-model-or-un-encrypted-model-of-hspice

器件型号:SN74LVC1G3157
尊敬的 Dilip:
在 LTSPICE 中使用 HSpice 模型时遇到以下错误。LT SPICE 似乎无法解密 HSpice 文件。如果可能、请共享未加密模型
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、


    Web 上用于 TI 器件的 PSpice 模型通常是加密的、只能在 PSpice 中运行。 为了将它们导入到支持 PSpice 模型的另一个仿真器中、需要使用未加密模型。  

    您正在尝试模拟什么? 您是否试用过 IBIS 模型?

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    是的、我在 LT SPICE 中尝试过 IBIS 模型。 我遇到相同的错误。

    请分享未加密模型。因此我可以进一步讨论。

    我想仿真一个双用途 UART 电路  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    遗憾的是、如果没有 NDA、我们无法共享未加密的模型。
    我将直接与您联系以进行进一步讨论。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    我们能够获得未加密的 Spice 模型(附加)。 有一个显示 HSpice 模型层次结构的帮助文件。

    请注意、这些模型适用于 HSpice、可能无法在 LTSPICE 中工作。

    谢谢

    Saminah

    e2e.ti.com/.../sn74lvc1g3157_5F00_unencrypted.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Saminah、

    这也不起作用:(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajat、

    该模型针对 HSpice 完成、其语法与 PSpice 或 LTspice 不同。

    一个错误是不幸的、但却是预期的结果。

    但是、请参阅下面(也随附)模型的近似值(随附 TINA 文件)–根据您想要模式的规格/参数、我可以提供更多详细信息。

     e2e.ti.com/.../3225.SN74LVC1G3157_5F00_Approximation.TSC

     此致、

    Saminah