This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23159:当 Vcc = 0V 时、I/O 路径的连接是什么?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/868127/ts5a23159-what-is-the-connection-of-i-o-path-when-vcc-0v

器件型号:TS5A23159
主题中讨论的其他器件:TMUX1574

您好!

我的客户对 TS5A32159有疑问。

[问题]

当 Vcc = 0V 时、I/O 路径的连接是什么?
COM-NC
2. COM -否
COM、NC 和 NO 为高阻态

我认为它是3、因为断电模式下的隔离、VCC = 0。
你认识我了吗?

如果存在断电模式、则输入高于电源电压时似乎没有问题。
为什么输入电压范围取决于绝对最大额定值下的 Vcc?

此致、

Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaede Kudo、

    我们的团队目前正处于外出度假的状态。 请期待12月26日星期四收到我的回复!

    感谢您的耐心等待。

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    感谢您的回复、

    旅途愉快!

    此致、

    Kaede Kudo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaede Kudo、

    当 Vcc = 0V 时、I/O 路径正确处于高阻态。 这是断电模式或断电保护中的隔离。  您可以在本文中阅读有关断电保护的更多信息。

    当只有当 Vcc = 0V 时、I/O 上才存在信号时、此特性可保护器件和系统。

    这并不意味着当 Vcc 大于0V (器件已通电)时、器件受到 Vcc 以上信号的保护。  这就是 I/O 电压的绝对最大额定值取决于 Vcc 的原因。

    您是否对能够支持高于电源电压的 I/O 电压的器件感兴趣? TMUX1574是一款具有断电保护功能的出色开关、支持超出电源电压的输入电压!

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kate、

    很抱歉我迟到了。

    感谢您的回答、我理解了。

    此致、

    Kaede