This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257-Q1:SN3257的 TINA SPICE 模式

Guru**** 2560730 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/867443/sn3257-q1-the-tina-spice-mode-of-sn3257

器件型号:SN3257-Q1

尊敬的先生:

请您与我分享 SN3257-Q1的 TINA SPICE 文件吗?  

客户计划使用 它来检查 BW。

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    感谢您的申请。 SN3257-Q1的 IBIS 模型可在线获取。 我认为我们没有 SPICE/TINA 模型、但让我与我们的团队核实一下。 因为假期,我对这项要求的回应将会延迟。 请预计在2020年1月7日之前收到回复。 我暂时关闭了话题、但请随时回复。

    感谢您的耐心等待!

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您提到过您要检查带宽。 您对 BW 性能感兴趣的测试条件是什么? 我们的团队可能会告知您设备在这些条件下的性能。

    谢谢!
    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    对拖延表示歉意。 我们希望很快为该器件开发 SPICE 模型、因为它仍处于产品预发布状态。

    同时、您可以尝试使用基于 Ron 和 Con 的 RC 网络对器件进行建模、以估算系统中的 BW 性能。

    此致、
    Kate