This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:CD4052B 支持

Guru**** 2383020 points
Other Parts Discussed in Thread: CD4052B, TMUX1209, TMUX1109
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/868983/cd4052b-cd4052b-support

器件型号:CD4052B
主题中讨论的其他器件: TMUX1209TMUX1109

 目前正在为音频应用开发 CD4052B、此芯片是在3.3V 电源下工作还是需要更多电源?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该芯片可在3.3V 电压下工作、但 CD4000系列针对更高的电压进行了优化、因此开关具有相当高的电阻、但电阻不是很平坦。

    考虑使用更现代的器件、例如 TMUX1209。 您的信号电压范围是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 正如 Clemens 提到的、3.3V 电源在器件的最大额定值范围内、但采用相同配置的低电压器件、例如 TMUX1109或 TMUX1209、可能更适合您的应用。  

    您的信号的电压范围是多少?

    此致、
    Kate