This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:我们是否有如下 EMMC 多路复用器等解决方案? (8位)

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS5MP645

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/867955/ts3a27518e-do-we-have-some-solutions-as-the-emmc-mux-as-below-8bits

器件型号:TS3A27518E
主题中讨论的其他器件:TMUX1574TS5MP645

大家好、

  我们是否有如下 EMMC 多路复用器解决方案 ?  但 EMMC 不是4位 、而是8位。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您发送方框图。

    您是否正在寻找8通道2:1开关? 我们没有任何具有此精确配置的开关。 我的最佳建议是使用两个4通道2:1开关。 TMUX1574是一款适用于此应用的出色开关、具有断电保护、1.8V 逻辑兼容性、高带宽和低导通电阻。 我们提供了 TS5MP645、如果您无法在设计中实现两个4通道开关、它将是一款10通道2:1开关。 TS5MP645还具有 断电保护、1.8V 逻辑兼容性、高带宽和低导通电阻。

    请告诉我您对 TMUX1574或 TS5MP645的看法!

    此致、

    Kate