This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A21366:电压检查

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A21366, TCA9800, TCA9406, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/867311/ts5a21366-voltage-check

器件型号:TS5A21366
主题中讨论的其他器件: TCA9800TCA9406TXS0102

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们希望在 I2C 上使用 TS5A21366

如果 COM 端具有 PU 至1.8V 的电压、则没有任何端具有 PU 至3.3V 的电压。  VCC 为3.3V。

对我们的设计有任何风险?

在此应用中、如果 IN 引脚为高电平、COM 侧电压如何? 1.8V 或3.3V?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖到 E2E。 我希望更好地了解您的系统。 您能否发送方框图或原理图?

    我们通常不会将每侧的 PU 建议为不同的电压。 当开关导通时、这可能会消耗大量电流。 您需要确保系统中的此电流处于器件的额定电流范围内、否则可能会损坏器件。

    您是否考虑过使用电平转换开关?

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当开关打开且信号电平较高时、电流将流经两个电阻器、并且开关上的电压位于两个电源之间的某处。 这可能不是您想要的。

    I²C 的1 μ A 电平转换器仅在信号为低电平时才会传递电流。 查看 TXS0102/TCA9406或 TCA9800等器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复。

    那么、我们可以在 TXS0102、TCA9800上使用相同的电压源吗?

    因为我们现在实际上只有一个电源(3.3V)、这就是我们调查开关解决方案的原因。

    如果不能、是否可以为我们分享其他合适的解决方案?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我希望更好地了解您的系统、以帮助您找到解决方案。 您能否发送方框图或原理图?

    当通道"导通"时、开关充当低阻抗"短路"。 因此、输入端的电压将与输出端的电压相同。 您是否希望开关输入和输出端的电压不同? 我们确实有一些能够进行"信号路径转换"的开关和多路复用器。

    请告诉我您需要该器件做什么、我可以帮助您找到解决方案!

    谢谢、
    Kate