This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1136:在 LPC 和 ESPI 之间切换?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5MP645, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/867479/tmux1136-switch-between-lpc-and-espi

器件型号:TMUX1136
主题中讨论的其他器件:TS5MP645TMUX1574

大家好、

TI 是否有用于在 LPC 和 ESPI 之间切换的2:1开关解决方案?

8位双向、最大总线速度66.67MHz

 


谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiffany、

    感谢您发帖到 E2E。

    我们没有具有相同配置的开关(8通道2:1开关)。 TS5MP645是一款10通道2:1开关、可满足您的应用需求。  

    此外、您可能还需要考虑 TMUX1574。 TMUX1574是一款适用于 SPI 应用的出色2:1开关、但它只有4个通道。 TMUX1574具有多种特性、例如1.8V 逻辑兼容性和断电保护。

    请告诉我您的想法!

    此致、
    Kate