This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:先断后合或先合后断

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX136, TMUX1136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/866987/tmux136-break-before-make-or-make-before-break

器件型号:TMUX136
主题中讨论的其他器件: TMUX1136

您好!

您能否确认 TMUX136是先合后断开关还是先合后合开关。 我无法在数据表中验证这一点。 或者这对 I2C 开关来说无关紧要吗?

在 I2C 总线开关中使用开关而不是多路复用器是否更好?

谢谢、
Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    先断后合延时是一项安全功能、可防止在器件切换时连接两个输入。 TMUX136没有先断后合(BBM)或先合后合功能。 BBM 延迟允许器件用于交叉点开关应用并防止信号干扰。 因此、此功能对于您的应用或 I2C 开关可能不是必需的。 如果您对应用的 BBM 延迟感兴趣、TMUX1136器件采用相同配置、包括 BBM 延迟功能。

    开关和多路复用器具有电气等效的信号路径架构。 开关和多路复用器之间的区别在于配置。 传统上、开关为1:1或2:1配置、多路复用器从多个信号路径(4:1、8:1等)中选择一条路径。 因此、无论您选择何种配置、都完全取决于您的系统需求、并且不一定特定于 I2C 等协议。 此外、开关(或多路复用器)可能具有不同的选择线路逻辑、例如单独的线路(通道)开关或将所有线路一起开关(总线开关)。 欢迎观看 此有关开关和多路复用器基础知识的视频。

    我们拥有一 款出色的模拟开关参数搜索工具 、您可以通过该工具了解某些配置、通道、电源电压和先断后合等功能的开关/多路复用器。 此外、我想指出、只要输入/输出电压处于开关的建议工作条件内、所有模拟开关都能够切换 I2C 信号(并且不一定总是在数据表上有 I2C 标签)。

    如果您愿意、您可以给我发送原理图或方框图、我可以帮助您为您的应用选择最佳的 TI 开关!

    此致、

    Kate