主题中讨论的其他器件: TMUX1136
您好!
您能否确认 TMUX136是先合后断开关还是先合后合开关。 我无法在数据表中验证这一点。 或者这对 I2C 开关来说无关紧要吗?
在 I2C 总线开关中使用开关而不是多路复用器是否更好?
谢谢、
Nick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nick、
先断后合延时是一项安全功能、可防止在器件切换时连接两个输入。 TMUX136没有先断后合(BBM)或先合后合功能。 BBM 延迟允许器件用于交叉点开关应用并防止信号干扰。 因此、此功能对于您的应用或 I2C 开关可能不是必需的。 如果您对应用的 BBM 延迟感兴趣、TMUX1136器件采用相同配置、包括 BBM 延迟功能。
开关和多路复用器具有电气等效的信号路径架构。 开关和多路复用器之间的区别在于配置。 传统上、开关为1:1或2:1配置、多路复用器从多个信号路径(4:1、8:1等)中选择一条路径。 因此、无论您选择何种配置、都完全取决于您的系统需求、并且不一定特定于 I2C 等协议。 此外、开关(或多路复用器)可能具有不同的选择线路逻辑、例如单独的线路(通道)开关或将所有线路一起开关(总线开关)。 欢迎观看 此有关开关和多路复用器基础知识的视频。
我们拥有一 款出色的模拟开关参数搜索工具 、您可以通过该工具了解某些配置、通道、电源电压和先断后合等功能的开关/多路复用器。 此外、我想指出、只要输入/输出电压处于开关的建议工作条件内、所有模拟开关都能够切换 I2C 信号(并且不一定总是在数据表上有 I2C 标签)。
如果您愿意、您可以给我发送原理图或方框图、我可以帮助您为您的应用选择最佳的 TI 开关!
此致、
Kate