This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CBT3125C:这适用于 I2C 吗?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3125C, TMUX1511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/866690/sn74cbt3125c-is-this-suitable-for-i2c

器件型号:SN74CBT3125C
主题中讨论的其他器件: TMUX1511

您能否确认 SN74CBT3125C 适用于 I2C 信号? 主器件位于 A 侧、而从器件位于 B 侧。 SDA 和 SCL /OES 同时打开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;I²C 可以通过任何允许所需电压范围的开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    如 Clemens 所述、只要 I/O 电压在建议的工作条件内、我们的开关就支持任何信号。

    我建议将 SN74CBT3125C 替换为 TMUX1511、这是一款更新版本的器件、具有改进的参数(Ron、导通状态泄漏电流、带宽)和更多特性、例如1.8V 逻辑兼容性、失效防护逻辑、并支持超出电源电压的输入电压。 查看下面的比较表:

    请告诉我您对 TMUX1511在您的应用中的看法!

    此致、

    Kate