This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4052B:电源的值

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36D04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/866719/cd4052b-the-value-of-power-supply

器件型号:CD4052B
主题中讨论的其他器件:MUX36D04

尊敬的所有人:

我想问一下电源的价值。

此器件具有以下电源规定。

在数据表中,它表示为“V +至 V-,以 VSS 端子为基准的电压”。

这意味着什么? 或者、这两者都是指?

VDD-VEE
2.VDD-VSS、VSS-VEE

此致、

是的、奥特伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Y.Ottey、

    感谢您的提问。 此电源电压额定值(摘自绝对最大额定值表)表示从 正极电源到 负极电源 (VDD - VEE)的绝对最小和最大差值。 该额定值限制了模拟信号的最大峰峰值电压。 这些值以 VSS (接地)为基准。 请记住、超出 绝对最大额定值中列出的值的应力可能会对器件造成永久损坏。  长时间处于绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。

    您关注电源电压范围的系统或应用是什么? 根据您的系统要求、我建议使用 MUX36D04、这是另一种具有更高电压范围、更高带宽和更低导通状态泄漏电流的中压、双轨多路复用器。 查看 开关参数搜索中的比较表:  

    请告诉我您的想法!

    此致、

    Kate