请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你好。
客户询问 TI 是否可以提供高电压多路复用器、以便在具有高电压(50…200伏)的超声波流量计中为压电传感器供电?
需要使用高电压来驱动具有厚钛主体的换能器、以用于管道中具有高压介质的流量计。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
客户询问 TI 是否可以提供高电压多路复用器、以便在具有高电压(50…200伏)的超声波流量计中为压电传感器供电?
需要使用高电压来驱动具有厚钛主体的换能器、以用于管道中具有高压介质的流量计。
您好、Slava、
请检查 TPS2660x 是否满足您的少量要求。 它支持高达60V 的电压、并可在电源多路复用中进行配置、如 http://www.ti.com/lit/an/slva811a/slva811a.pdf 中的图16所示
BR、Rakesh
您好、Slava、
这将是高频(>1kHz)和高振幅信号的问题。 高振幅信号可触发器件的 UVLO、OVP 保护。
在我们的产品系列中、我们没有能够满足120.500kHz 或1...4MHz 频率范围的解决方案
请咨询 http://www.ti.com/switches-multiplexers/analogue/overview.html 团队
BR、Rakesh