This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 继电器与模拟开关

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/864900/relays-vs-analog-switches

我基本上需要将电流源连接到不同的扬声器组以进行阻抗测量。 因此、在这种情况下、开关选择对于保持低导通电阻至关重要、以免影响读数。

根据我的发现、继电器具有比我认为的模拟开关更低的导通电阻(如果我错了、请纠正我的错误)、因为开关触点是物理的。

您的建议是什么? 使用继电器、模拟开关或其他东西?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luke、

    这听起来像是模拟开关/多路复用器的出色应用。 我们有许多低导通电阻开关。 我建议查看 参数搜索并按 Ron 排序。 这样、您就可以快速地将开关的 Ron 规格与您的要求(如配置/通道、电源电压等)进行比较 如果您为我提供了系统的特定要求、我也可以帮助我选择一个。

    请告诉我搜索是否能帮助您找到满足您需求的切换器、我想知道您选择哪一个。 如果您有更多问题、我很乐意继续为您提供帮助!

    此致、

    Kate