This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A23166:断电模式下的隔离

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A23166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/864163/ts5a23166-isolation-in-powered-down-mode

器件型号:TS5A23166

尊敬的技术支持团队:

TS5A23116 在断电模式(V+=0)下具有隔离功能、在 E2E 博文之后显示了与泄漏规格相关的隔离详细信息。

因此 、TS5A23116 可在 V+=0期间将信号输入到 NO1ⅴNO2 μ s。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/p/835338/3094933?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=yuyama#3094933

Δt ΔVof 提供电压以保持高阻态的斜升时间(如 Δ V/Δ t 逻辑器件(iOFF))规格

然后、我认为 IN1/IN2应为 L (关闭)、以保持高阻态

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TTD、

    感谢您发帖到 E2E。

    由于 TS5A23166在断电模式下具有隔离功能、因此当电源电压 V+=0时、开关将处于高阻抗状态、如您参考的 E2E 帖子中所述。

    如果施加电源电压(V+> 0)、为了保持高阻抗状态、IN1和 IN2应低于输入电压逻辑低电平 VIL (0.8V)。

    在提及上升时间时、您能否澄清您正在寻找的规格? 数据表(第10页)中提供了不同电源电压的开通时间和关断时间规格。 开通时间是 IN1/IN2达到输入电压逻辑高电平(1.5V)时开关路径达到导通状态的时间。 您可以在本 TI 高精度实验室视频中了解有关开关时序特性的更多信息

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在关闭此主题、但如果您需要进一步的帮助、请随时回复!

    此致、

    Kate