请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3T3257 团队好、我希望您能帮助我们为客户填写这些信息。
Theta JB、Theta JC (顶部)、Theta JC (底部)、Theta Ja、Reliability Tj Max、 "运行 Tj 最大值"、"绝对 Tj 最大值"
非常感谢
此致、
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队好、我希望您能帮助我们为客户填写这些信息。
Theta JB、Theta JC (顶部)、Theta JC (底部)、Theta Ja、Reliability Tj Max、 "运行 Tj 最大值"、"绝对 Tj 最大值"
非常感谢
此致、
标记
Mark、您好、
以下是 SN74CB3T3257PW 的热规格:
此致、
Saminah