This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6586:评估板的部件建议

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6586
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/864012/lmh6586-part-recommendation-with-evaluation-board

器件型号:LMH6586

团队、

我的客户正在寻找与 LMH6586类似的器件、但他们需要具有评估板的器件。 以下是要求:

1) BNC 接口(用于阻抗匹配)
2)非视频(因此无需或无需进行屏幕抓取/视频信号检测)
3)无增益或衰减(共享输出信号之间的功率分离正常)
4) 4) 20Hz 至400kHz 的信号

此外、通道越多越好。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、  

    遗憾的是、我们没有类似的 EVM 器件。 但是、如果客户对器件有具体问题、我们很乐意为他们提供帮助。  
    我们已停止 使用 LMH6586EVAL、但其他供应商可能仍提供该器件。

    此致、

    Ambroise