This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS26227:当 VDD = 0V 且 VDDIO = 1.8V 时、泄漏功率是多少?

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/864003/ts3ds26227-what-is-the-leakage-power-when-vdd-0v-and-vddio-1-8v

器件型号:TS3DS26227

E2E、

有一种使用方案, VCC = 0V, IN1/2 = 0V,但 VDDIO = 1.8V,在这种情况下 TS3D26227的漏电功率是多少?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    如数据表中所述、该器件的泄漏电流最大为 关断状态下为5nA。 在施加1.8V 电压的情况下、这将产生最大值 9nW 电源泄漏。

    如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、

    Ambroise