This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:器件型号 SN74CB3Q3257RGYR 的热膨胀系数(CTE)

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/863672/sn74cb3q3257-coefficient-of-thermal-expansion-cte-for-part-number-sn74cb3q3257rgyr

器件型号:SN74CB3Q3257

我正在对使用大量 TI 器件的电路板进行焊点疲劳分析。  您能告诉我器件型号 SN74CB3Q3257RGYR 的热膨胀系数(CTE)吗?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    SN74CB3Q3257RGYR采用铜作为基底金属和预镀镍钯金涂层。 这两种⁰C 的 CTE 分别约为17ppm/μ s 和13ppm/μ s。

    此致、

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!