This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN3257发布数据

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN3257-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/862906/sn3257-release-data

主题中讨论的其他器件:SN3257-Q1

尊敬的先生/女士

我的客户需要 SN3257-Q1 SOT-23-THIN 尺寸的封装图。 但我还没有在数据表中看到它。 您能向我们提供吗?

此致、

黄上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kami,

    感谢您发帖到 E2E。 随附 SOT-23-THIN (DYY)封装图。  

    e2e.ti.com/.../SOT23_5F00_16DYY.pdf

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kate、

    您还可以看到、此 SOT-23封装比传统的 TSSOP 封装小50%以上。  它的尺寸几乎与一些16引脚 QFN 封装相同。

    谢谢、

    Adam