This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A5223:有关 TS3A5223 THD 的问题

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A5223

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/862283/ts3a5223-questions-about-thd-of-ts3a5223

器件型号:TS3A5223

有关 TS3A5223 THD 的问题
由于客户需要使用 TS3A5223芯片、我们现在将测量 TS3A5223的一些参数。 我有一些问题并寻求帮助。
首先、在 THD 测量期间、根据下图、VSIN:VCCP-P = 3.6、测得的输出 THD = 0.04%、然后我发现我的输入信号的 THD = 0.03%。 那么、可以简单地将 TS3A5223的 THD 视为0.04%-0.03%= 0.01%。 此外、数据表显示整个频带的 THD = 0.01%、TS3A5223的带宽为80MHz。 带宽中的 THD 是否满足 THD = 0.01%的要求? 但在20-20kHz 范围内、它仅满足 THD = 0.01%的要求。
其次、TS3A5223的输入和输出端子上是否有缓冲器电路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您发帖到 E2E。

    无法通过这种方式减去信号/源的 THD 测量值。 我想知道为什么您的信号源的 THD 如此之高。 这将导致偏斜测量。 您是否调查了源信号具有如此高 THD 的原因?

    TS3A5223在20Hz - 20kHz 范围内的额定 THD = 0.01%、如下图所示。 未在该范围之外指定 THD。  

    此开关的输入或输出端子上没有缓冲器电路。 您需要缓冲器的系统的应用/方框图是什么?

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我、我是否可以进一步帮助您解决此问题。 现在、我将关闭该主题、但请随时联系我们进行跟进!

    此致、

    Kate